This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:LMX2581振幅和毛刺噪声

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623125/lmx2581-lmx2581-amplitude-and-glitch-noise

部件号:LMX2581

我可能尝试使用LMX2581进行宽带宽输出。

1.4GHz上的振幅比600MHz低10dB。波形上出现40KHz毛刺噪音。  

饼干没有变化。 我是否需要为该案例修改R1,R2和R3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正庆

    我们之前已经扫过此EVM上的电源,但没有看到这一点。  您是否在RFoutA和RFoutB上都看到了它?

    此外,R1,R2和R3是XO的电源。  您不需要修改此组件或任何其他组件。

    如果您试图说您确实修改了R1,R2和R3,并且您可能正在使用外部参考驱动OSCin SMA,那么一定要用0欧姆电阻器替换组件L3。

    此致,
    Dean