主题中讨论的其他部件: Tida-0.141万
我对LMX2594的运行有几个问题。 我们要生成三种音调(1.5G,2.5G和7.5G),使它们同步,然后分别调整它们的相位。 通过100m的参考振荡器,我们能够满足1类同步要求,通道除法≤6和输出是Fosc的整数倍数。 要调整相位,FRAC_ORDER必须大于0。
- 要纠正此问题,我们可以将MAUS_ORDER设置为第二次调制,这会导致PFD_DEL_SEL为2,而FRAC_ORDER为2吗?
- 既然mash_order不再处于整数模式,那么类别1同步参数是否仍然适用。 我们现在是否需要在硬件或软件中启动同步?
- 是否为我们预期的IncludedChannelDivide 4 (2xSEG0)? TIC Pro软件报告1,我认为只有在输出mux选择VCO时才正确。
- Tida-0.141万建议mash_seed是IncludedChannelDivide的倍数,分数分母设置为k×IncludedChannelDivide,其中k是不含2或3因子的正整数。 假设PLL_DEN为997,我得出的1.5G音相分辨率是否为:
- 相移= 360×(mash_seed / PLL_den)×(IncludedDivide / CHDIV)= 360 x (4/997) x (4/6)= 0.96
您是否认为这是实现预期结果的最佳方法? 我是否还应考虑到其他限制因素? 提前感谢您的帮助!
道格