This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万的输出频率?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/622603/lmk04828-output-frequency-of-lmk04828

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: LMK0.4208万LMX2571

戴尔

我们正在审查LMK0.4828万。
我们的时钟结构概念使用JED204B。
LMK0.4828万将为ADC,DAC和FPGA供电。
CLKIN为30.72MHz。
频率输出如下所示。

是否可以使用LMK0.4828万输出频率?

推荐其他能够输出频率的时钟产品。

需要大量的频率输出端口。

是否可以同步多个LMK0.4828万?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Henry:

    我建议您使用我们的工作台工具,该工具将根据您的频率要求设计时钟树。 我在我们的工具中快速运行了您的频率,它返回了一些建议,包括LMK0.4208万和LMX2571,但是它没有包含具有sysref功能的LMK0.4828万。 我建议您使用工作台。

    要进行同步,请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com,我们将向您发送与LMK0.4828万同步的初步应用说明。 只需在电子邮件中提及您的请求。

    此致,Simon。