This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4805万:LMK0.4805万锁定问题

Guru**** 2506345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/622558/lmk04805-lmk04805-lock-issue

部件号:LMK0.4805万

戴尔

我们使用了LMK0.4805万。
我正在使用LMK0.4805万EVM进行测试。
我在REF Clock (CLKin1)中输入了122.88Mhz,并按如下所示设置GUI。
122.88Mhz作为信号发生器提供。
锁不起作用。
为什么我不能锁定?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Henry:

    我建议您阅读EVM用户指南。 按照说明操作时,我建议您在clkin1上使用122.88 MHz作为参考的第一个默认模式。 EVM附带的VCXO是122.88 MHz器件。 我们已将软件升级至TICS PRO,但文档显示为CL。 您可以从TI.com下载TICS PRO。 您可以通过选择窗口顶部"default configuration"(默认配置)下拉菜单中的第一个选项,将设备设定为122.88 on clkin1 (启用clkin1)默认设置。

    此致,Simon。