This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/TLC552:TLC552

Guru**** 2954350 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC552, TLC556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/622683/tina-spice-tlc552-tlc552

部件号:TLC552
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, TLC556

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

我尝试使用零件TLC556和TLC552进行仿真。
当我使用数据表中提供的公式(可固定配置)自行计算结果时,结果不匹配。

例如,使用默认提供的值模拟型号TLC556时
RA=2890欧姆
rb= 1.154万欧姆
C1 =10nF

模型的标题指出这应产生10kHz
但在模拟时,我看到~8.5Khz (移除二极管时)
使用数据表公式计算结果时,我得到5.55khz

为什么结果差别很大? BTW我使用“稳定”配置。

我想在ATE设置中使用TLC 552 (低电源电压)。

C将是被测设备内部的电容器组,我可以控制。

更改C将更改频率,我 使用的ATE系统可轻松测量该频率

感谢您的反馈,

此致,

AART Nagelhout