This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487E-EVM:使用Coadloader4进行器件编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2487E, LMX2571, LMX2592, LMX2594, LMX2582, CODELOADER, USB2ANY, LMX2487, LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634623/lmx2487e-evm-program-to-device-with-coadloader4

部件号:LMX2487E-EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2487ELMX2571LMX2592LMX2594LMX2582CODELOADERUSB2ANYUSB2ANY-UWIRELMX2487LMX2485E

你好

我购买了LMX2487E-EVM以获得客户支持(客户的应用程序是SDR。)

请告诉我有关设备编程的信息吗?

 

问题:

问题1.  

LMX2487E EVM是否需要“程序引脚”设置? 如何为LMX2487E-EVM事例的程序到器件设置此项?

(数据,CLK,LE在 没有“程序引脚”的情况下似乎正确:请参阅附件)

问题2.

我可以使用带uWire的Coadloader4进行编程(写入设备),但是有没有方法可以从设备读取设置?

(我现在没有OSC,频谱分析仪...)

 

问题3.

TI是否有 任何IC来检测25MHz ~ 1.3GHz范围内的RSSI?

如果您可以进行介绍,请给出建议。

 

我已附加 了ppt文件

感谢您的支持,致以最诚挚的问候

 

e2e.ti.com/.../LMX2487E-Operation.pptx

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji,

    感谢您的幻灯片和清晰图像!

    问题1:程序引脚是提供数据,CLK,LE以外的控制的另一个选项。 最好的检查是查看EVM上的引脚是直接连接到VCC还是重新连接到编程接头。

    问题2:很遗憾,此设备没有回读功能。 如果您使用的是LMX2571,LMX2582,LMX2592,LMX2594等设备,我们拥有的较新设备。 您对这种设计的要求是什么,我可以帮助您从我们广泛的合成器产品中找到您的最佳选择。

    问题3:TI拥有多种ADC和AFE,可用于需要RSSI检测的接收器应用。 如果发布到ADC论坛,您可以获得最佳建议。

    谢谢!

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian:

    感谢您的快速回复!

    我发现在 LMX2487E-EVM 硬件设置中,CE=高(最高可达3.3V),ENOSC =开路(未连接至uWire)。

    所以,我认为应该正确地写它,而不是在Codeloader中设置“Program-pin”。

    我了解 检查 程序是否正确的唯一方法是通过  实际射频输入使用EVM并监控RFOUTPUT。

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日本,日本,日本,日本

    是的,监控RF输出是验证所有内容是否正确的最可靠方法。

    还有另一种方法,您可以对FTEST/LD MUX进行编程以输出锁定检测,在EVM上,可以将其配置为路由到LED,这是一种在绿灯亮起时显示编程是否正常的方便方法。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尊敬的Brian-san

    感谢您的快速建议!!

    检查MUX[3:0] FTEST/LD的正确方法是  通过Coadloader将MUX[3:0]设置为0001 (逻辑高)或0010 (逻辑低)

    监控TP FTEST/LD?

    我已经通过LMX2487E-EVM进行了检查,但FTEST/LD在Coadloader上保持低无反应设置。

    可能有任何 缺失/错误,但我找不到答案。

    很抱歉打扰您,请告诉我 检查MUX[3:0]功能的步骤吗?

    (我没有RF振荡器也没有频谱分析仪。)

     

    此致

    e2e.ti.com/.../Ftest_5F00_LD.pptx

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji-san,

    首先,我认为我们需要验证USB通信是否正常工作。
    执行两项测试:
    1.断电测试
    1.1。启动EVM,记录电流消耗
    1.2。在CodeLoader中的“位/引脚”页面中,选中RF_PD框以关闭设备。 您应该会看到电流消耗减少。
    2. LD引脚测试
    2.1 将MUX设置为"Logic High"(逻辑高),您应该测量Vcc电压。

    如果这些测试通过,则表示USB通信正常工作。 我们可以继续进行下一个测试。

    3. vtune测试
    3.1。为EVM加电
    3.2。为EVM提供参考时钟(我没有看到您在pptx中有此参考时钟)
    3.3。使用正确的配置对EVM进行编程
    3.4。测量VCO的Vtune电压,您应该得到接近2.5V的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel-San

    感谢您的详细回答!!

    很抱歉我的回复迟到了。

    我没有OSCin (100MHz)到LMX2487E EVM,但 OSCin是否 需要进行编程?

     

    我想如果数据,时钟,LE是通过Codeloader应用的,应该正确编程。

    (我可以在示波器中对它们进行监控,例如 ,如果我更改了R4,它似乎已被正确更改)  

     

    尽管 在EVM的LMX2487E器件引脚中可以看到数据,时钟和LE,但我还是没有通过断电测试和LD引脚测试。

    *我已经了解了SNAU083A (Coadloader 4编程说明)以及EVM用户指南SNAU114D。

    *我看到CE=高。

    *ENOSC =高。

    *我应用了参考时钟(100MHz 0dBm到OSCin),但断电测试/LD引脚测试也失败。

     

     

    如果您 对EVM指令有任何意见,请给出建议。

    无论如何,客户已经设计了第一个PCB,而没有进行LMX2487E EVM调查...  

    我们将 在下周使用Codeloader4和USB2ANY/uWire检查客户的PCB。

    同样,编程到LMX2487E不需要安装OSCin,对吗?

     

    谢谢你

    此致[

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji-san,

    如果您只想检查编程,则不需要OSCin。 但是,如果您希望PLL锁定到VCO,则必须有OSCin。

    现在,您的问题是编程永远不会成功。 我假设该EVM附带了USB2ANY和USB2ANY-uWIRE适配器板。 如果您没有适配器板,则无法使用USB2ANY对EVM进行正确编程,因为引脚分配不同。
    如果您有适配器板,请确保已正确配置管座以适合LMX2487 EVM。 有关详细信息,请参阅EVM用户指南的表3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel-San

    感谢您的回答,很抱歉我的延迟,因为我和客户仍在调查 LMX2487E-EVM。

    请您帮助我们吗?

     

    问题1.

    您提到的表3是snau137a 第35页?

    我跟踪了这个,得到了数据/时钟/LE ,看起来是正确的。 (请参阅随附的PPT第2页)

     http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snau137a/snau137a.pdf

     

    问题2.

    是否有任何序列(Order)来编程寄存器R4?

    :例如,R4应该在R0~R3编程为…?

    :例如,关闭(CE=L)电源并打开电源 以重置所有寄存器。?

    否则,我怀疑我的LMX2487E EVM可能会损坏…

     

    问题3.

    我们(客户)的目标是 拥有一个分隔器。

    FIN_RF ==>450MHz输入 (1/384) RF_N/2除法器 ==>输出1.17MHz到FTEST/LD引脚作为CMOS ==>客户的MCU。

    (在使用 MB15F72UL (Fujitsu)之前,但其EOL,因此客户在设计2018年新数字无线电产品时使用LMX2485E)

    我们没有LMX2485E EVM,因此评估了LMX2487E EVM,我们将将其替换为LMX2485E。 (不幸的是EVM无法正常工作)

    无论如何,

    我相信以上是针对LMX2485E实现的,但请您再次确认吗?

    如果是,哪一个更好选择RF_P=0或RF_P=1,则RF_P=0或1都可以??

    请参阅随附的PPT。

     

     

    感谢您的支持,致以最诚挚的问候

     

    e2e.ti.com/.../LMX2487E-Operation_5F00_1113_5F00_again.pptx</s>1113

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanji-san,

    问题1. 请使用更新的EVM用户指南:  

    问题2. LMX24xx设备中没有编程顺序。

    问题3. 可以执行此操作,请参阅测试设置和结果。 如果功耗较低,我建议使用。

    e2e.ti.com/.../LMX2487E-Operation_5F00_1113_5F00_Noel.pptx</s>1113

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的Noel-San

    感谢您的建议和 使用  if_N的测试结果,快速获得FTEST/LD输出=1.17MHz  !  

    我 在更新的用户指南中找到了表3


    http://www.ti.com/lit/ug/snau114d/snau114d.pdf

    我们 将从  本周开始调查使用USB2ANY和uWire适配器卡的客户主板。

     

    再次感谢您的支持,致以最诚挚的问候