This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:电路不工作

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, CD4521B, CD4541B, CD4060B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/635498/ne555-circuit-not-working

部件号:NE555
主题中讨论的其他部件: CD4521BCD4541BCD4060B

我们有一个EE设计,一个450到500秒的计时器。 我们从Digi-Key购买了组件。  组装后的一个,不工作。 EE想要更多的钱,我们缺乏信任。  这是我们可以用来帮助我们的资源。 我们对电子产品有一定的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed,

    对于如此长的时间(一次注射),应将所有泄漏视为一个限制因素。

    您为正时电阻器和电容器选择了什么值? 请共享电容器的DigiKey部件号。

    什么是故障模式? 例如,"输出永远不会变低(计时结束)"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容为.47uf (16伏),Digikey 445-8419-ND;电阻器为10k 5 % ,Digikey CF14JT OT-ND。故障模式,输出从不开始计时。  只要通电Q2就会打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed,

    时间段为1.1 * R * C = 1.1 * 10k *.47u = 5.17ms;这是0.005 秒数
    是否确实需要400到500秒(6和2/3分钟到8和1/3分钟)?

    您的电路是否接近NE555数据表中的图9或图12?
    平均输出(针脚3)的Q2是低还是高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望发送示意图,不确定如何发送。 ED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed,

    首先单击此选项。

    然后是这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,michallick先生,R1的输入电源工作正常。 我有+10伏直流电。当将簧片继电器连接到24伏电源时,工作正常。
    不起作用的是计时器。 Q2从不关闭,只要通电,Q2就会打开。我们有10台NE555,换出两三台,没有任何变化。 希望您能提供帮助我们比开始生产落后一个月,仍需要生产PCBA。 Ed PS我们是低成本的模具(美国)短距离注塑成型公司,因此如果我们可以回报,请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed,

    在引脚2和引脚8之间添加一个电阻器(30k将执行此操作)。 触发器输入需要外部上拉电阻器。 此引脚上没有内部电阻器。
    现在计时器不会保持高输出。 我相信计时器不会在通电时启动,但如果它确实将电阻从引脚8添加到4,并将引脚4的电阻盖添加到GND。 这将通过重置低电压启动,然后充电以重置高电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果10V不是低噪声,则从引脚5到接地的10nF或100nF盖将会有帮助。 这可防止VCC噪音导致更短的定时周期。
    绘制的定时周期为1.1 * 10k *100uF = 1.1 秒。

    是否需要7分钟的接通时间(420秒)? 如果是,我有一些想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michallick先生,根据您的信息,1.1 seconds距离420秒有很长的距离。 也就是说,我们的上限必须是3.8万 UF。 我们的注塑模具已经完成,因此我看不出来我们如何将其安装在设备中。 请告诉我们有一条出路。 灯需要300秒的预热时间和120秒的时间来消灭DNA。 ED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed,

    我发现了三个逻辑振荡器,带有多级波纹计数器。 这将使较小的电容器能够实现较长的定时周期

    CD4521B

    CD4541B

    CD4060B

    所有这些将在10伏时工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed,

    如果振荡器的频率不明显,则需要频率= 2^(n-1)/(7 * 60)

    例如,如果N = 14,则频率= 2^13 / 420 = 19.5 Hz持续7分钟。

    但是,仍需要一个闩锁来启动和停止CD4xxxB。

    以下是一种未经测试的解决方案,使用NE555作为控制闩锁,让CD4060B运行7分钟。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,今天订购零部件,将在几天后向您确认是否正常工作。 ED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed,

    我用试验电路板来构建电路,它是有效的。
    CX = 0.47uF,Rx = 49.9K,Rs = 226k (19.5Hz)
    我的电压上限是0.458uF,所以它的运行频率是20.0Hz
    准时时间为6分51秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michallick先生,在您2017年11月9日的回复中,您提供了有关CX和Rx的信息,您能给我发送原理图吗? 您发送的2017年11月2日示意图没有这些代号。 谢谢,Ed PS,我们仍在等待Digi-Key的CD4060B组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed,

    CD4060B数据表第3页底部提到了CX,Rx,Rs。 11月2日示意图仅显示解决方案的NE555部分。 CD4060B部分需要三个无源元件,VCC和GND连接以及一个电源旁路电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的所有帮助。如果我们可以提供任何帮助,请直接咨询。 ED