请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 您好,
我的客户有关于LMK0.4828万的问题。
[Q]
当我将无挂接切换功能更改为在设备正常工作时启用时,抑制模式为什么会生效?
条件如下
CLKIN:15.36MHz
VCXO:122.88MHz
PFD (PLL1):1.024MHz
环路带宽:330Hz
相位余量:70
此致,
Kaede Kudo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户有关于LMK0.4828万的问题。
[Q]
当我将无挂接切换功能更改为在设备正常工作时启用时,抑制模式为什么会生效?
条件如下
CLKIN:15.36MHz
VCXO:122.88MHz
PFD (PLL1):1.024MHz
环路带宽:330Hz
相位余量:70
此致,
Kaede Kudo
Brian Wang,
感谢您的支持!
很抱歉回复太晚了。
我写了0x150 = 1B。
我的设置如下。
・Holdover _EN = EN
・Holdover _ hitless _switch = EN
・Holdover _ los_DET = EN
・Holdover _PLL1_DET = EN
我有一个问题,请你告诉我吗?
我注意到了以下事情。
当Holdover _ hitless _switch = EN且Holdover _ los_DET = EN时,PLL1不会锁定,但当其中一个设置为DIS时,PLL1将锁定。
这两者之间的关系是什么?
默认情况下,0x150 =3。
此致,
Kaede Kudo