This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592徒步旅行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634478/lmx2592-lmx2592-walking-spurs

部件号:LMX2592

大家好,支持!

  我正在使用LMX2592。 我看到了一种现象,有一种刺激会反复地穿过整个频谱(一种步行的刺激)。 分母对SPU有很大影响。是否有解决此问题的建议?  

PSA为最大保持,以捕获行走的酸源。 我正在使用LMX2592 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否提供软件设置? 如果您使用的是TIC Pro,则可以另存为".TCS"文件。 这似乎与分数设置有关。 还可以尝试更改PFD_DLY和MUS_ORDER。 这是否会有所不同?

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 这是我的".TCS"文件。 我想你可能会得出同样的结论。

    e2e.ti.com/.../LMX2592_5F00_Walking_5F00_spurs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在实验室里试过,也看到过。 这是因为输入路径有一些违规,您有100MHz OSCin,然后是DIV-5,再是mult-by -4,这些违规会违反使用乘法器的频率。 如果将这些值更改为可接受的范围,则将是稳定的。

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉我的问题,但是如果FPD为100MHz,LMX2592处于分次模式,并且具有相同的其他设置。 我也可以看到这些花。 你试过了吗? 我的系统中需要LMX2592,这种情况会出现。我现在不知道如何解决。