This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万 0延迟的内部时钟反馈是否要求激活/启用反馈时钟输出?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/635922/lmk04828-does-lmk04828-internal-clock-feedback-for-0-delay-require-that-the-feedback-clock-output-to-be-active-enabled

部件号:LMK0.4828万

查看数据表中0延迟内部反馈的方框图,它显示了差分输出缓冲器之前的反馈。  这是否意味着即使时钟输出实际上不驱动输出引脚,我仍可以使用它来提供反馈?  或者,内部反馈是否实际读取时钟引脚的状态并反馈该状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Chris:

    您可以关闭输出缓冲区,因为=zero=延迟的触点位于缓冲区之前。 同样,在互连时,参考端的路径不计入延迟,因此“100 % ”零延迟....

    希望这有所帮助。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon,
    感谢您的快速回答和有关路径延迟的额外信息。 这为我提供了继续操作所需的信息。
    Chris