This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0338万:输出频率容差

Guru**** 2539550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/635683/lmk00338-output-frequency-tolerance

部件号:LMK0.0338万

尊敬的团队:

您能帮我提供输出频率容差吗?

我在数据表上找不到它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    LMK0.0338万是时钟缓冲器,因此输入频率是多少ppm频率偏移,输出也是多少ppm频率偏移。
    因此,如果客户的CPU需要时钟频率计量单位为+/-50 ppm,则我们应该为LMK0.0338万选择一个+/-50 ppm的参考时钟。

    此致,
    肖恩