This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:连续三角形斜坡示例

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/635229/lmx2491-continuous-triangular-ramp-example

部件号:LMX2491

您好~

我想制作连续的三角形斜面图案。(数据表8.2。9)

OSCin:50MHz,VCO:1500Mhz

I使用MOD,TRG1测量了右侧波形(图27),但CPout没有测量。

我遵循数据表的图 24和图25。

它需要其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅森:

    您提到的示例是一个记录在案的示例,应该可以使用。 如果我理解正确,您会说在监控VTune点(U2的针29)时看不到三角形波形。 请勿检查CPout,因为它与三阶滤波器不同。 如果您能正确看到MOD和TRIG1,这意味着某件事正常工作,我会有些困惑。 您能否检查输出?