This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0306万:此时钟缓冲器是否可用于PCIe Gen 4?

Guru**** 2523420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/633213/lmk00306-can-this-clock-buffer-be-used-for-pcie-gen-4

部件号:LMK0.0306万
在“线程: LMK0.0338万”中讨论的其它部件

您好,

我有一位客户正在寻找支持PCIe第4代的6输出时钟缓冲器。 尽管此数据表并不表示它支持抖动,但我一直在查看抖动要求,因为第3代和第4代之间的差异与抖动有关,并且它看起来符合规范。

请确认此设备是否适用于PCIe Gen 4? 如果没有,原因是什么? 目前是否有适用于PCIe Gen 4的6输出时钟缓冲器的解决方案?

谢谢你的团队。

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Louie:

    尽管LMK0.0306万未声明符合PCIe gen4标准,但它将满足该规范。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您如此快速地回答我的问题。
    我注意到还有一个部件,LMK0.0338万,虽然它是8通道输出设备,但也可以工作吗?
    LMK0.0338万和LMK0.0306万之间有什么大的区别? 我知道LM0.0338万是一款更新的设备。 他们是否来自同一个家庭?

    谢谢!
    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,他们来自同一个家庭。 LMK0.0338万仅支持HCSL输出电平,具有8个输出电平,而LMK0.0306万支持LVPECL,LVDS,HCSL输出电平,具有6个输出电平。

    艾伦