This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:使用TI Pro-Clock™︎软件进行编程

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, CDCE913, CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/635245/cdce813-q1-programmed-by-using-the-ti-pro-clock-software

部件号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他部件: CDCE913CDCE913-Q1

大家好,

数据表第15页显示以下内容。
----------------------------------
9.6 1 I2C配置寄存器
时钟输入,控制引脚,PLL和输出级均可由用户配置。 下表和
说明描述了CDCE813-Q1器件的可编程功能。 所有设置均可手动进行
通过I2C总线写入器件,或使用TI Pro-ClockTm软件轻松编程。 TI专业
ClockTm软件允许用户快速进行所有设置,并自动计算的值
以最低抖动优化性能。
----------------------------------
但是,TI Pro-ClockTm似乎不支持CDCE813-Q1。
http://www.ti.com/tool/CLOCKPRO?keyMatch=CLOCKPRO&tisearch=Search-EN

它是否支持CDCE813-Q1?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE813-Q1是一种汽车品质脱模装置,具有特殊的Prop延迟规格和源自父设备CDCE913-Q1的EEPROM图像。  因此,您只需使用CDCE913配置文件对CDCE813-Q1进行编程。

    此致,

    艾伦