This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2:1 SEL缓冲区

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634651/2-1-sel-buffer

主题中讨论的其他部件:CDCLVP1204

大家好。

我想知道设备后面的信息。
输入时有2:1 SEL mux
-3.0 * 3.0mm2
-Vcc=3.3V
输出频率超过500MHz
-1:4缓冲区

我正在寻找 CDCLVP1204以外的设备。
所以我认为没有发布的设备。
如果您有的话,请给我新的信息。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    很遗憾,CDCLVP1204是唯一符合您要求的选项。

    此致,
    Lane Boyd