This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMK0.461万:时钟架构师未按预期作出响应,缺少功能?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/635131/webench-tools-lmk04610-clock-architect-not-responding-as-expected-missing-features

部件号:LMK0.461万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我支持的一位客户正在为连接到FPGA的JESD204B ADC寻找时钟解决方案。

他们最初选择了LMK0.461万以获得最低的抖动。

 

我还建议看看钟表设计师,他们也是这样做的。

请 在下面查找他们的评论。

 

缺少选项“JESD204B compliant”。

 

优先级设置的权重因子不能按预期工作。

如果抖动设置为最高优先级,而其他3个参数设置为低优先级,则仍对成本和进行排序

最佳抖动规格位于位置8

 

是否有方法模拟LMK0.461万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jan:

    LMK4610具有内部环路滤波器,控制软件TIC PRO能够模拟环路带宽。 您可以在左窗格菜单下找到此功能,从工具:...开始

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan

    感谢您的报告,我们会将您的反馈意见传递给Webench"支持部门。 我将通过电子邮件与您联系,我们可以为您的客户请求提供支持。

    此致
    普奈特