This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:更改频率的顺序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/635061/lmx2594-sequence-for-changing-frequency

部件号:LMX2594

我在此过程中写入寄存器,但未锁定。

1.写入PLL数字;             sendCMD (0x2B,0x0001);// PLL_NUM[15:0]  

2.写入N;                   sendCMD (0x24,0x0060);//R36 PLL_N  

3.编程FCAL_EN=1。      sendCMD (0x00,0x2418);// FCAL_EN

有什么问题吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    您的程序看起来正确,但N包含在注册表R34和R36中。 分子:R42和R43相同。步骤3触发校准正确。

    希望这能有所帮助,

    此致,Simon。