This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何驱动同步引脚

Guru**** 2587705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634713/lmx2594evm-how-to-drive-sync-pin

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMX2594

大家好,

我想同步2 LMX2594设备输出。要执行此操作,II想知道

1)我们可以输入的同步针频率是多少?

2)什么是同步针脚IO电压?

3)要馈入同步引脚的信号是正弦波还是 脉冲波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyappareddy,

    回答您的问题。

    1.  同步针脚输入是一个单次激发,而不是连续频率。  数据表指定2.5 ns设置时间和2 ns保持时间。  但是,每次同步设备时,VCO都会重新校准,这需要按100 us的顺序进行。  所以10毫秒的反应速度就像你能反应的速度一样快,但是这样做没有意义, 只发送一个脉冲。

    2.在CMOS模式中, 高电平输入电压必须至少为1.4 V,低电平输入电压不能超过0.4V。  这来自数据表。

    3. 只有一个方形脉冲。

    此致,

    Dean