This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VCO4至VCO5开关和Ap;FCAL行为

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/634199/lmx2594-vco4-to-vco5-switch-fcal-behavior

部件号:LMX2594

在部分辅助模式下运行时,我发现当步进频率介于11.9G和12G之间时,FCAL_EN程序似乎无法决定是否应使用VCO4或VCO5 (有时会切换回第四个频率步进),从而使锁定时间为140-210us (而不是其他任何地方的20-30US)。

数据表指定,VCO4的上限为12G (精确),而VCO5的下限频率为12G (精确),但设备上的FCAL有时选择VCO5的频率低至11.9G。 该数据表还指定VCO4应在11.9G到12.1G之间使用(与上表相矛盾)。 我还发现,即使在*no assist* FCAL_EN下,也会选择在11.9Ghz左右开始使用VCO5,这低于指定范围。

我的部分帮助设置(VCO_DACISET_strt/VCO_CAPCTRL_strt/VCO_SEL)在锁定后从设备中读取,存储并在以后再次写回。

在运行初始校准扫描并保存每个FCAL的结果后,我可以设置VCO_SEL_FORUS,并且11.9 - 12G范围的锁定计时返回到正常20-30US。

对于我的应用程序来说,一致的锁定时间是理想的,但确保频率在当前设置下保持稳定更重要。 我已经在两个样本板上验证了这些行为。 我假设在VCO4/5之间发生了某种情况,给定的行为和数据表中表6后面的注释。

我的问题是:

1:设备在长期使用后是否会损坏,允许FCAL选择VCO并在指定频率范围之外运行?

2:我是否有任何理由不强制VCO_SEL (在校准扫描之后),而是允许FCAL将其它VCO参数(CAPCTRL/DACISET)调整到自己喜欢的程度?

3:在连续运行一段时间后,是否需要定期重新运行校准扫描以选择新的VCO_SEL? [温度漂移/相位性能?]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason,

    在数据表的第19页上,我们说不能使用VCO帮助,您必须从VCO4开始。

    数据表中的频率范围不是最终的或绝对的,也不显示VCO之间的重叠。  它们是编程指南。

    对于这些VCO,它们之间存在相当大的重叠,以适应温度漂移。  在12 GHz时,   您可能会使用VCO4的顶端和VCO5的底部范围来达到这一目标。

    1. 在这种情况下,如果您允许VCO选择11.9 至12.1 GHz范围内的内核,它将锁定并正常工作,但您可能会发现在极端温度下漂移时,它可能无法保持锁定。  请记住,我们确实保证电气规格中的+/- 125度温度变化,TI非常 重视满足我们的电气规格。

    2.大多数情况下,无论您强制VCO还是建议VCO与VCO_SEL一起使用,这就是您获得的VCO。  但是,在11.9 - 12.1 GHz范围内,可能不是这种情况。   您可能会认为,如果您强制VCO,校准将锁定该部分,然后运行其他部分。  但实际发生的是校准运行,然后VCO在结束时被强制。 因此,强制VO可能不起作用。

    3. 不能。 我们之所以在第19页的底部做此说明,是因为我们可以保证锁定温度漂移。

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean,
    感谢您提供更多信息,我相信我尝试做的事情会奏效。

    谢谢!
    -Jason