This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:更改频率所需的时间

Guru**** 2930280 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E, LMX2581, LMX2581EVM, CODELOADER, USB2ANY, LMX2592, LMX2594, LMX2572, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/633535/lmx2581e-time-taken-to-change-frequency

部件号:LMX2581E
主题中讨论的其他部件: LMX2581,, CODELOADERUSB2ANYLMX2592LMX2594LMX2572LMX2582

您好,
我有一个关于在LMX2581E上更改频率所需的时间的问题。   这与锁定时间概念相似,但与我 将在下面解释的概念略有不同。
我一直在通过触发"锁扣启用"信号并测量锁扣检测达到上限的时间来测量此值。  在测量时,我会查看示波器上的时钟,启用闩锁和锁定检测。  这适用于只需要更改一个寄存器的情况,但不适用于需要更改两个或更多寄存器的情况。

设备;LMX2581
评估板:LMX2581EVM,原始配置,带内部VCO。  
软件;Codeloader程序版本4.20 .02,零件文件版本2014年11月09日
参考;47.5MHz
Windows 7 SP1 64位
已连接USB2ANY

我注意到一些频率变化需要对两个寄存器进行编程。  例如,如果我更改PLL_NUM (即使只更改了一个数字),则会更改寄存器0和1,因为两个寄存器中都有PLL_NUM的位数。  查看这些更改的CLK信号时,我注意到两个寄存器编程之间的延迟大约为20ms。  这将排除频率更改为高于20毫秒所需的时间。    

如果只需要对一个寄存器进行编程,则编程与实际频率移动之间的时间更接近150US,如VCO校准时间下的数据表p7中所述。  

我在TIC Pro脉冲模式中设置了一个序列,以连续编程寄存器0和1,其间没有延迟,当我查看示波器上的时钟信号时,我仍然得到大约20毫秒的相同延迟。  

是否有办法减少编程寄存器之间的时间?

非常感谢
海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Helen:

    感谢您首次使用LMX2581E。 我想提醒您注意我们产品组合中的其他出色设备。 LMX2582,LMX2592和LMX2594。 最后,本月将发布的设备(已在TI.com上可见)是LMX2572。 所有这些都是出色的合成器,而LMX2572将具有出色的相位噪声和令人印象深刻的小型功耗。 最大频率为6.4 GHz。  校准时间也会很快。

    您描述的寄存器更改问题似乎更多是评估套件附带的USB2ANY (灰色框)。 此SPI 接口的速度不是很快,仅用于评估目的。 我怀疑它可以改进,因为此接口的基础是MSP430。 我们期望最终实现的SPI接口具有正确的速度。 对于高速测试,我们使用数据生成器,这样我们就可以很好地控制速度,甚至可以随意添加触发信号进行验证

    希望这能有所帮助,

    此致,Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Simon,这很有帮助,

    此致,

    海伦