This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万:时钟设计器中的LMK0.4821万

Guru**** 1810550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/633493/lmk04821-lmk04821-in-clock-designer

部件号:LMK0.4821万

我正在尝试使用时钟设计器软件为LMK0.4821万芯片设置时钟。 但是,该器件未在此程序中列出,即使它是LMK0.4821万EVM网页上推荐的工具。 时钟设计器中是否有我应该使用的备用软件或备用部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Elliot:

    请使用TIC PRO软件来控制EVM,以便进行实验室评估和时钟架构师(TI.com上的WEBench工具)进行模拟。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在正在使用时钟架构师,但我在查找实际解决方案时遇到了困难(例如 PLL的R和N值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com,我将向您发送一份文档以获得帮助。 在请求中提到我的名字,此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon,

    我按照您的建议发送了一封电子邮件,但从未收到回复。