This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/632710/lmx2594-lmx2594

部件号:LMX2594

为了增加输出功率,有人在RFoutAP和RFoutAM中添加一个组合器,以获得3 dB的线性功率。

输出频率为10.224 GHz,我将尝试使用Wilkinson组合器和lamda/4延迟线来添加相位。

有什么建议?  

此致Gianni Chiodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我错了lamda/2是正确的延迟线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Chiodo:

    在我看来,将信号结合起来并在一条腿上增加180度是一个好方法。 一些建议:

    1)您可能不需要100欧姆电阻器来隔离Wilkinson,因为两个信号都处于相位...您可以考虑简单地将Z与lambdA/4逆变器匹配。

    2)您可以考虑提供组合器和输出之间的额外匹配。 这将允许在Z和相位中进行微调。

    我希望这能有所帮助。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了减少PCB的空间,我将使用一个鼠-竞赛组合器 。再次感谢