This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4208万:具有双极寄存器设置的单端时钟源输入

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/633670/lmk04208-single-ended-clock-source-input-with-bipolar-register-setting

部件号:LMK0.4208万

大家好,团队

我的电信客户在其RRU产品中使用LMK0.4208万。 它们使用振幅为0.8Vpp的单端时钟源,并通过如下所示的交流耦合连接到LMK0.4208万。

如果R14寄存器设置为“双极”,则LMK0.4208万是否正常工作?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin

    如数据表第98页所示,对于交流耦合输入,将双极型用于单端输入是很好的:

    此致

    普奈特