This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2002万:有关BQ3.2002万 Vback电池的问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/633331/bq32002-question-about-bq32002-vback-battery

部件号:BQ3.2002万

您好,

客户将使用36mAh电池作为反向电池。

1.如果没有Vcc,BQ3.2002万使用此备用电池是否可以工作4年以上?

   ILback = 0.9uA,3.6万 / 0.9 = 4万小时=> 4.566 years, 对吗?

2.在BQ3.2002万与Vcc配合使用期间,Iback是否被断言? 还是ICC被断言为Vback?

请让我尽快得到您的答案。

此致,

尼基

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,

    问题1. 如果没有Vcc,BQ3.2002万使用此备用电池是否可以工作4年以上? ILback = 0.9uA,3.6万 / 0.9 = 4万小时=> 4.566 years, 对吗?

    回答1. 这取决于工作条件。 通过使用Iback的最大规格,我们获得3.6万mAh/1.5uA = 2.4万 HRS => 2.74 Years @ 25°C工作温度。 在较高的工作温度下,Iback将增加。

    问题2.  在 BQ3.2002万 与Vcc配合使用期间,Iback是否断言? 还是ICC被断言为Vback?

    回答2: 是的,当提供Vcc时,会有回电流消耗。 当提供电压回电时,也会有ICC电流消耗。 请参见  数据表6.7 部分中的图1和图2。

    此致,
    Lane Boyd