This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:参考PRO

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK61E2, LMX2571, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630484/lmx2594evm-reference-pro

部件号:LMX2594EVM
线程中讨论的其他部件:LMX2594LMK61E2LMX2571USB2ANY

您好,

我只能购买参考PRO 模块吗? 仅此模块的价格是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rezaee:

    参考专业板不可直接销售。 如果您订购LMX2594,您可能会获得其中一种。

    如果您对参考时钟的功能感兴趣,可以订购LMK61E2 EVM。 您将获得相同的时钟性能,但完全可编程。

    www.ti.com/.../snau188b.pdf

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但是 此主板(LMK61E2)是否 具有用于LMX2594编程的SPI?

    我的问题是,我想知道如何将USB转换为SPI,以及微控制器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mehdi:

    例如,您可以购买LMX2571,它将随附可供您使用的USB2ANY印刷电路板。 USB2ANY已成为MSP430 IC。

    此致,Simon。