This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/633215/lmx2594-output-configuration

部件号:LMX2594

使用上拉电阻器和电感器的两种推荐输出配置(在数据表的表39和引脚功能表中)与EVM中的操作不完全匹配(似乎是两者的组合)。 您能否为1至2 GHz的输出频率范围提供最佳差动,特别是单端输出配置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mikhail:

    感谢您为您的申请选择LMX2594。 您指出,EVM的配置不像表39建议的那样,而是两者的组合。 我们在Vcc上添加了一个电感器,以改善电源的隔离,因此该电感器不是上拉电感器的一部分。 这里的想法是,在感兴趣的频率下,在上拉组件顶部具有最佳的交流接地,因此是电容器。 使用感应拉将使您有更多的挥杆,但您可能需要为输出添加匹配。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Simon。 我想我已经忽略了显而易见的-电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心,欢迎您,此致,Simon。