请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 您好! 数据表不清楚如果未使用,必须对以下引脚执行什么操作:
同步
SysRefReq
RampClk
RampDir
RFOUTBP
RFOUTMM
是否可以全部打开?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好! 数据表不清楚如果未使用,必须对以下引脚执行什么操作:
同步
SysRefReq
RampClk
RampDir
RFOUTBP
RFOUTMM
是否可以全部打开?
谢谢。
米哈伊尔
是的,所有都可以保持打开状态。
对于RFoutBP/BM,您一定要将其保留为打开状态,因为它们是输出。
对于SYNC和SysREFReq,可以将其接地,但如果设置了INPIN_ignore=1,它们将被忽略。
对于RampCLK和RampDIR,如果ramp_EN=0,则不执行任何操作。
因此,总结而言,您可以将所有这些都保持打开状态,并且一定要将RfoutBP/BM保持打开状态。
如果需要,可以进行Ground sync,SysRefReq,RampCLK和RampDir,但这不是必需的。
此致,
Dean