This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:轨道功耗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/632885/lmx2594-power-consumption-by-rail

部件号:LMX2594

您好! 请您细分铁路的功耗吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mikhail:

    我没有六个电源针脚上每个电流的此信息。 总电流约为340 mA。 当我们在每个路径N上放置零欧姆电阻器(R41,R42等...)时,它可以在EVM上轻松地进行测量。在六个引脚中的每个引脚上插入一个安培表。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。