This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208V1RGZ

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937-Q1, CDCE913-Q1, CDCE949-Q1, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/631968/cdcm6208-cdcm6208v1rgz

部件号:CDCM6208
主题中讨论的其他部件:CDCE937-Q1CDCE913-Q1CDCE949-Q1CDCI6214

问候,

请帮助我们 解决105或125度的类似功能问题。 C量程。

此致,

VVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE949-Q1,CDCE937-Q1,CDCE913-Q1是一些需要考虑的汽车级低功耗时钟发生器。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我们您的应用程序和其他时钟要求的更多信息?  如果 愿意,您可以通过clock_support@list.ti.com联系我们。

    CDCI6214是另一种低功耗时钟类型,具有4路差动输出或9路单端输出,以及用于自定义时钟启动模式的内部EEPROM,我们打算在-40C到+105C之间使用。  工业温度范围版本(-40C至+85C)已发布到市场,因此您可以对其进行评估。  一旦CDCI6214支持更高的最高温度范围,它是否满足您的要求?

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    感谢您发送电子邮件并提供信息。
    我们将审核您的意见并回复给您。

    此致,
    VVS