This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万未输出任何时钟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/632510/lmk04828-lmk04828-not-outputting-any-clock

部件号:LMK0.4828万

您好,

我正在LMK0.4828万B模式下使用TIC PRO软件,以生成LMK0.4828万的寄存器设置。 使用下面的设置,我无法输出任何内容。 我们使用自己的主板,并将外部VCO连接到OSCin。 我已验证OSCin在100MHz的频率是否正确。 我可以读写所有寄存器。 这是我的设置。

我从此导出了寄存器设置,然后写入了所有寄存器。 我们非常感谢您的帮助。

谢谢!

Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Robbie:

    由于输出通道保持同步状态,因此输出现在在您的配置中工作。 发出同步后,请禁用此类输出的同步,输出将开始切换。

    我还注意到您正在使用CLKin2,但您已选择LVDS作为OSCout格式。 请关闭CLKin2的OSCout电源。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我得出了与你相同的结论。 它现在正在工作。

    谢谢!

    Robbie