This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:CDCVLP1102输出占空比失真

Guru**** 2927420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/632443/cdclvp1102-cdcvlp1102-distorted-output-duty-cycle

部件号:CDCLVP1102

尊敬的团队:

我的客户正在使用CDCLVP1101,具有尼斯32MHz,50 % 占空比,单端LVCMOS输入(其它引脚连接到GND)和Vcc=3.3V。

在LVPECL输出上,它们观察到相同的频率,但其占空比失真为~Ω 44 %。

您能告诉您可能出了什么问题吗?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    他们在输出跟踪和终端上使用了哪种输出组件? LVCMOS和LVPECL的端接方式不同,如果输出类型的组件不正确,则可能导致失真。 请参阅随附的有关terminations.e2e.ti.com/.../Signal_5F00_Types_5F00_and_5F00_Terminations_2D00_1.pdf方法的文献

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们需要将"IN"输入偏置为Vth,其中Vth是"INP"输入处单端LVCMOS信号的中电平电压。 这定义了输入切换阈值级别,如数据表中的图3所示。  例如,如果INP输入电平为0V至3.3V,则BIAS INN输入电压为Vth~1.65V。

    此致,
    艾伦