This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE1.8005万:数据分发

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/631321/cdce18005-data-distribution

部件号:CDCE1.8005万

您好,

它可能关注的对象

我正在使用 CDCE1.8005万进行低频LVCMOS信号分配,如1 pps同步。 我的问题是,在频率低于1MHz甚至接近零的情况下,IC是否能够分配相同的信号。 另一个问题是关于上述脉冲占空比对近直流信号的解释分配表的影响。

此致

莫哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Moham
    对于频率低于1MHz甚至低于1pps的频率,您可以使用CDCE1.8005万。 IC能够处理极低频LVCMOS信号。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet
    谢谢。 对于上一篇文章中提到的低频输入范围的输入电路,是否有任何特殊考虑?

    此致
    莫哈姆