This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万

Guru**** 2540310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630475/cdce62005

主题中讨论的其他部件:CDCE6.2005万

您好:

需要CDCE6.2005万设计方面的帮助。

我对PRI_REF和SEC_REF使用10MHz参考时钟, 并使用VC++接口代码设置寄存器,我尝试了许多寄存器配置,其中一个寄存器设置如下所示:

REG_0 0xEB84万
REG_1 0xEB84.0021万
REG_2 0xEB86.0302万
REG_3 0xEB86.0303万
REG_4 0xEB86.0334万
REG_5 0x800C6E45
REG_6 0x84BE19C6
REG_7 0xFD90FBA7

REG_8 0x20.0099万F8

写入这些寄存器后,我可以通过所有寄存器上的SSPI_Miso读回相同的设置,这表明ME SPI接口正在工作。  

设计的目的是查看从PRI_REF输入生成的U0和U1上的两个输出时钟。 但是,我在任何输出端口上都看不到时钟信号。

我不知道是不是硬件问题。  是否有人可以帮助我检查设置或提供任何建议?

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,李祖,
    尝试使用CDCE6.2005万 GUI生成寄存器值。
    www.ti.com/.../scac105

    请仔细检查10 MHz输入类型(LVCMOS,LVEPCL,LVDS)。
    您的输出时钟频率和类型是什么?

    如果问题仍未解决,请上传示意图以供TI检查。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的帮助。  

    我的设计中只使用了SEC_REF输入(10 MHz,LVCMOS),并直接传递到所有输出通道。

    从上面的GUI生成的ini文件,并在我的设计中使用:

    寄存器
    081800220
    181800221
    281800202
    3 EB80.0203万
    401800214
    510000E85
    6040E0B66
    7 BD0037F7
    820009D98

    端口
    0 9D
    1 FF
    2 DF
    3 F9.

    输入
    PRI 0
    第10秒
    AUX 0

    外部组件
    C4 1.
    R4 1.
    C5 1.

    我使用的原理图如下所示:

    所有寄存器在写入和读取方面都工作正常,但 我无法检测到任何输出时钟信号。 电路设计是否有任何问题?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Li,
    寄存器值在GUI中显示良好。

    原理图捕获不清楚。 请检查以下项目。
    1,确保每个Vcc引脚的电压均为正确的3.3V。
    2,kΩ SEC_REF+上的LVCMOS输入,将引脚SEC_REF-通过1 μ L电阻器连接到GND。
    3,确保LVPECL输出在每条线路上需要一个直流偏置电阻器150欧姆至GND。
    4,确保LVDS输出具有100欧姆负载。

    希望对您有帮助。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    根据您的建议检查并修改了我们的设计,VCC和GND针脚正确连接,输出针脚将直流偏置电阻器150欧姆添加到GND。  

    如果CDCE6.2005万 EVM板加电,YN引脚上有1.6V,YP引脚上有2.5V,但是,我设计中的所有YN和YP引脚在加电后都没有检测到直流电压。 在我的设计中,VCC引脚连接到3.3 V电源,寄存器在写入和读取过程中没有问题。  

    请问我们是否需要检查Thermal PAD连接,或者更换CDCE6.2005万芯片,或者必须使用PRI_REF / SEC_REF的差分输入(LVPECL,LVDS)?  

    非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    请检查引脚12 /Power_Down和引脚14 /sync上的电压。 它们应保持在高位,以便正常操作。

    CDCE6.2005万数据表的表15中提供了更多的输出关闭状态。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我的系统在接口代码中将pin 14 /sync设置为高后工作。

    非常感谢您的所有帮助。