This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万EVM:LMK0.4832万 CLKOUT旁路

Guru**** 2814435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/631387/lmk04832evm-lmk04832-clkout-by-pass

部件号:LMK0.4832万EVM
在“线程:LMK0.4832万”中讨论的其他部件

您好,

LMK0.4832万 EVM在分发模式下工作(CLKIN1端口连接到3.2GHz外部时钟)。 CLKout0和CLKOUT4 (CML)设置为旁路模式。  

请您告诉我从CLKin1到CLKOUT0/4的信号丢失量是多少?

从我的测量值看来,大于3GHz时钟的损耗相当高(通过模式)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yan

    您能告诉我您用于CML输出的输出端接吗?

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是LMK0.4832万 EVM的CLKOUT4接口示意图。 我从用户手册(snau215,第19页)中复制它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yan:

    是的,我们将在这方面为您提供帮助。 请发送电子邮件至clock_support@list.ti.com,并附上EVM上印刷的EVM跟踪编号。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将发送追踪编号。 非常感谢!

    Yan