This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4033万:LEuWire

Guru**** 2540340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/631005/lmk04033-leuwire

部件号:LMK0.4033万

您好,

我认为寄存器编程完成后,LEuWire信号应返回到低状态。
(应将LEuWire信号切换为从低到高到低,以锁定内容)

之后,当程序完美结束时,是否需要使LEuWire信号处于高状态?

如果需要将其设为高,则将其设为低到高的最短时间是多久?


此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itali:
    编程完成后,无需将LEuWire信号设为高电平。 你可以保持低水平。
    此致
    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    感谢您的回复。
    如果编程完成后LEuWire信号保持高电平,是否存在任何问题?

    此致,
    意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Puneet,

    我的客户想要使用CPU的SPI主控控制LEuWire信号。
    因此,编程完成后,它保持在高位置,而不会切换低到高到低。
    这有什么问题吗?
    或者在切换低到高到低?后,它们是否可以保持高电平

    此致,
    意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itali:

    LEuWire的上升沿锁定数据。 编程完成后,保持LEuWire高电压也不会有问题。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,

    感谢您的指示。

    此致,
    意大利语