This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:时钟和计时论坛

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/631488/cdci6214-clock-and-timing-forum

部件号:CDCI6214
主题中讨论的其他部件: TICSPRO-SW

您好,

我正在确认CDCI6214是否符合客户 的系统要求。 但是,WEBENCH 时钟架构师似乎不支持CDCI6214。 请告诉我如何检查 设备的时钟树,相位噪声和PLL环路滤波器设计。

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki-San,

    您的客户系统要求是什么?  由于此设备最近发布,WEBENCH可能尚未启用。 假设您具有相似的频率和基于晶体的参考输入噪声配置文件,数据表中的典型相位噪声曲线可以提供一些参考。  数据表中的表2显示了可应用的常见环路滤波器设置。  带有CDCI6214配置文件的TIC Pro GUI (TICSPRO-SW) 有助于生成配置设置以评估EVM。

    此致,
    艾伦