This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:关于VCO系列LMX2571 -详细问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630307/lmx2571-about-vco-range-of-lmx2571---detailed-questions

部件号:LMX2571

您好,

有一条旧线("关于LMX2571的VCO范围"),我已经发布了相同的问题。 但线程似乎死了...我没有得到任何答案:

在查看LMX的单个VCO时,安全,有保证的范围是什么? 这些信息对我们来说非常重要,因为我们将有一个详细的设计,我们希望在其中直接选择VCO。

数据表值:
模芯类型    频率 范围(MHz)
VCOL:      4200-4700</s>4700
VCOM:      4560-5100</s>5100
VCOH:      4920-5520</s>5520

这是安全范围还是重叠范围更大?
VCOL      4300-4640</s>4640
VCOM      4640-5000</s>5000
VCOH      5000-5375</s>5375

绝对值对我们来说是必要的,因为VCO的重叠范围会导致必须精确计算的不同整体设置。

谢谢!
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,

    很抱歉,您的其他帖子未收到回复。 我们将不断改进,以找出所有未回答的问题。 真的很聪明的想法你会再次发布一个新的,因为它们总是弹到顶部!

    不管怎样,您得到了上下限部件,正如您看到的数据表保证4300和5376MHz。 您从应用程序部分获得的另一个图表是典型值。 如您所见,从典型的4200MHz下限中,我们将安全值设置为4300MHz (以上100MHz),然后从典型的5520MHz上限中将安全值设置为5376MHz (以下144Mhz)。 这里的一般理由是核心频率越高,分布越宽。 我们没有在重叠区域中设置严格的边界,我们没有进一步描述,因此没有这些数字,但我们确实确保重叠量是安全的。 对于直接设置VCO和设置绝对值的应用,由于频率大致相同(例如VCOL上限为4700M,VCOM下限为4560M),我将采用中间值4630MHz。 与VCOM和VCOH I类似,使用4965MHz。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    Brian Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,顺祝商祺!