This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4821万:固定数字延迟和动态数字延迟

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630699/lmk04821-fixed-digital-delay-and-dynamic-digital-delay

部件号:LMK0.4821万

又你好

我可以设置动态数字延迟,但固定数字延迟对我不起作用。 我正在按照规格第39页上的示例配置设备,但对我来说不起作用。

我是否需要再设置一点才能使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kwan:
    配置固定数字延迟后是否发出同步? 动态数字延迟不需要同步,但仅在发出同步时才会应用固定数字延迟。 如果TICSpro配置文件仍不工作,请使用该文件进行回复。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet,
    感谢您的快速回复。