This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:高温下的电流要求

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630757/tpl5110-current-requirements-at-elevated-temperatures

部件号:TPL5110

您好,

我正在评估用于无线传感器的TPL5110。 传感器将暴露在不受控制的高温环境中,我希望更好地了解电池尺寸优化的电源要求。 数据表指定了典型值和最大值,但仅在环境温度(25 C)下;是否可以共享其他数据点,以便更好地了解整个工作范围内的当前要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rusty:

    感谢您对TPL5110的关注。 我们尝试在设备上提供尽可能多的信息,但是,除了您在第7页的图2中的D/s中可能找到的数据之外,我们没有更多有关较高温度下功耗的数据。

    此致,
    西蒙。