This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821EVM:LMK04821EVM同步

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821EVM, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630090/lmk04821evm-lmk04821evm-syncronization

部件号:LMK04821EVM
主题中讨论的其他部件: TICSPRO-SW

我正在使用LMK04821EVM,但在执行同步时遇到问题。 我看到随机阶段。 我需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,关永杰
    感谢您的联系。您能解释一下您如何进行同步吗? 您是否正在使用TI软件进行配置(TICSpro/Coadloader4)? 如果是,是否可以向我发送正在编程的配置文件或寄存器?
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是coadloader4,这非常令人困惑。 我发现也 有德州仪器(TI)的时钟和合成器(TIC) Pro Software TICSPRO-SW可用。 我应该使用哪一种? EVM用户指南参考了coadloader4!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kwam

    我建议使用TICSpro,因为它更方便用户使用,更易于使用。
    对于您的同步问题,请从Coadloader4向我发送您的.Mac文件,或从TICSpro向我发送.TCS文件。
    确保在为分隔器发出同步时取消选中SYNC_DISx位。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Puneet
    非常感谢。 设置了SYNC_DIS,这就是我无法执行同步的原因。
    再次感谢。