This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.2002万:RTC可充电电池是否可用于RTC控制器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630131/bq32002-can-i-use-rtc-rechargeable-battery-for-rtc-controller

部件号:BQ3.2002万
主题中讨论的其他部件:BQ3.2万

您好,

我正在使用 RTC控制器(BQ3.2002万DR)。 我需要使用可充电RTC电池,但数据表建议使用不可充电电池。

我需要知道不使用可充电RTC电池的原因。

如果我使用可充电RTC电池,请告诉我需要在设计中使用的设计相关建议。

此致,

尼宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nibin:

    可以使用充电电池,但是本设备中没有充电规定,因此您需要设计一种充电方法。 另一种选择是使用BQ3.2万,这是一种非常相似的设备,它集成了涓流充电器,可用于为超级电容器或充电电池充电。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的支持。

    此致,

    尼宾