This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:重置/通电寄存器默认值。

Guru**** 2811725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630438/lmx2594-reset-power-up-register-default-values

部件号:LMX2594

我正在查找LMX2594中所有113个寄存器的重置默认值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    您手头是否有LMX2594EVM? 此设备具有回读模式,因此您可以使用我们的软件TICS PRO轻松获取任何寄存器数据。 TIC PRO中的步骤如下:
    1.编程MUXOUT_SEL=0 (将设备设置为回读模式)
    2. EVM具有一个名为Muxout _SW的硬件开关,将RB引脚设置为“开”
    3.在TIC Pro中,转到"Raw Registers"(原始寄存器)选项卡,然后单击"Read All Registers"(读取所有寄存器)

    希望这有所帮助。

    此致,

    Brian Wang