This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:~15分钟后输出正常

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM, AFE5818EVM, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630377/lmk04826-output-ok-after-15-minutes

部件号:LMK0.4826万
主题中讨论的其他部件:AFE58JD18EVMAFE5818EVMCODELOADER

您好,

我正在AFE58JD18EVM板上设置LMK0.4826万B (我知道"JD"属于NDA类别,但AFE5818EVM的设置相同,我认为这是关于LMK)。  我没有TSW1400 EVM或TSW14J56 EVM板-概念是将AFE EVM与Xilinx FPGA一起使用。  该板不允许从FMC进行完整的SPI控制,因此我编写了代码来从USB控制SPI (这里没有问题,我已经反复验证了这一点,并且对这种方式的控制没有任何顾虑)。

我的问题是设置LMK部件。  我使用TI CodeLoader生成寄存器映射,我使用HMC-DAQ设置脚本寄存器映射(在安装目录中),并反复手动设置寄存器。  

*所有寄存器均可正确回读(使用LMK上的复位引脚)

*使用板LED,我可以看到PLL1锁定,PLL2在VCO校准后锁定

*如果我不校准VCO (当然没有PLL2锁),输出看起来会变差。

*如果我校准VCO,输出不是正常的,但10-15分钟后,它会输出您所期望的输出(不小心注意到这种现象需要一段时间)

VCO校准后,我获得如下所示的输出(多个触发器,因此您可以看到输出脉冲并非始终相同):

这是两个独立的通道。  大约10-15分钟后:

我已经尝试过大量配置输出通道,但结果相同。

更多信息:

* 100 MHz VCXO

*使用VCO1 @ 2500 MHz

* PLL2反馈使用N2 Prescaler = 5,N2分配器= 5

谢谢-我很困惑-设备一直显示锁定(已校准)。  该主板开箱时确实存在问题- Crystek VCXO的焊缝损坏,需要重新加工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个观察结果是,LMK运行时很热,重新编程可以在大约一分钟内获得有效输出。 校准所需的标准时间跨度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    锁定指示灯的状态是什么。 他们现在是否也在这段时间里发光?
    您是否尝试更改输出格式?

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,
    是的,LED显示锁定- PLL2 LED在VCO校准后显示锁定,并且在输出更改之前和之后始终保持锁定状态。
    感谢您的考虑。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记完成我的回答-是的,我尝试了各种输出格式。