This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:再触发器功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629885/tpl5111-retrigger-function

部件号:TPL5111

您好,
客户正在搜索可重新触发的一次性功能。 他想要生成7秒脉冲。 TPL5111是否具有此功能? 目前他使用LTC6993。 他需要3 % 容差,不能使用MCU。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Holger,

    使用Delay/M_DRV引脚可重新触发TPL5111单触发模式。 可以生成7秒,典型的计时器精度为1 %。

    此致,
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,
    我阅读了7.5 章节2。 当“如果DRVn已高,则忽略手动开机”时,无法进行检索。 但这需要客户。

    此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Holger,

    您回答正确-我们没有支持此用例的设备。 如果已触发计时器周期且DELAY (延迟)/M_DRV变低,则不能通过再次拉DELAY (延迟)/M_DRV HIGH (M_DRV高)来在周期结束前重新触发/延长计时器周期。 延长周期的唯一方法是保持Delay/M_DRV,这可以无限期延长周期。

    此致,
    -Tim