This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61A2-100m:正常工作温度

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629796/lmk61a2-100m-usual-working-temperature

部件号:LMK61A2-100m
在“线程:LMK0.4828万”中讨论的其它部件

振荡器在大约70°C的温度下运行,室温为20°C,且仅负载LMK0.4828万,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是使用热成像相机测量管芯上的热点,还是使用封装顶部的热电偶?

    振荡器下的PCB温度是多少?  

    您是否遵循了数据表中的PCB布局指南和热量考虑事项?

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用热成像相机。

    PCB底部的温度约为50°C

    布局类似于数据表中的图18。 但图中所示 的热连接不好。 如果GND针脚对于冷却很重要,我会将通孔放在针脚周围。

    因此,总结来说,LMK61A2的加热比普通的振荡器要多,而且必须比平时更考虑冷却。

    此致

    恩斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我同意您的结论。

    谢谢!

    艾伦