This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:引脚配置模式下的LVCMOS输出

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/630055/cdcun1208lp-lvcmos-outputs-in-pin-configuration-mode

部件号:CDCUN1208LP

您好,

1.如果pins mode=open (pin mode)和OTTP=open (LVCMOS),如何配置OUTxP和OUTxN引脚? 它们是在相位模式还是伪差分模式下切换?

2.是否可以在没有任何问题的情况下,中间关闭输入时钟(频率= 0 Hz)? 数据表显示最小 输入频率为0.008 MHz。

此致,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Martin

    默认LVCMOS格式为相位输出。
    是的,你可以中间关闭输入时钟,没有什么问题。

    此致
    普奈特