This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0334万:关于OSCin的外部时钟频率范围。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629966/lmk00334-about-external-clock-frequency-range-of-oscin

部件号:LMK0.0334万

大家好。

我在数据表中有一个关于OSCin的问题。

 显示外部时钟频率范围为250MHz (最大)。
但 我发现了以下注释。
"(4)规格通过表征得到保证,在生产中未经过测试。"

我认为此 值不是保证的,因为设备未通过此规范的测试。
请告诉我 您  保证的外部时钟频率范围的最大值。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sho:

    注释(4)中规定了确保设备在250 MHz下工作的方法,但我们保证的最大值显然是250 MHz。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon San

    感谢您的支持。

    我知道 我们保证的最大值是250 MHz。

    此致,
    Sho