This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:100kHz偏移性能改进

Guru**** 2939630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629961/lmx2595-100khz-offset-performance-improvements

部件号:LMX2595

是否可以通过对环路滤波器等进行更改来提高100KHz的偏移性能, 我们在这方面会放弃什么?  在大多数绘图上,100KHz 10-16偏移量并不比10K偏移量好得多。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    通常,我们使用的环路滤波器会提供大约100kHz偏移的带宽,因此您会看到这些区域会增加,并获得与10kHz大致相同的水平。 更改该值(或至少显示100kHz左右的最低级别)的一般方法是尽可能广地扩展环路滤波器带宽。 这将更改环路滤波器组件值以获得更高的带宽,或者一种方便的方法是将设备的充电泵电流编程为更高的值(这也会增加环路滤波器带宽)。 增加带宽的折衷方法是减少对某些较高偏移频段的过滤,此时上调将被置于较高偏移,而某些应用程序希望获得最低相位噪声级别。

    要想获得这些效果的最简单方法,您可以下载模拟器工具,并在调整参数时轻松设计和查看图解:

    www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW

    此致,

    Brian Wang