This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3万:分布路径的抖动信息

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629447/lmk03000-jitter-information-of-distribution-path

部件号:LMK0.3万

您好,

客户正在使用LMK0.3万C。
请告诉我分发路径的抖动信息。

客户通过SYNC PIN使用相位同步。
他们希望 以  准确的定时来提高同步信号。

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYNC*引脚是一种异步输入,其中外部同步信号在分布总线时钟域中采样/同步。 由于外部同步信号可能与内部分配总线时钟没有保证的定时关系,因此在取消确认同步输入后释放输出之间可能有多达1个周期变化。

    我会将其描述为"同步不确定性"或"同步变异",而不是分配路径的真正抖动。

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,刀版温度会影响内部同步传播延迟计时,并增加出现1个同步变化或延迟周期的可能性。

    此致,
    艾伦