This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:I2C寄存器编程顺序和VCO重新校准

Guru**** 2386460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/629645/lmk61e2-i2c-register-programming-sequence-and-vco-recalibartion

部件号:LMK61E2

我正在尝试通过我的FPGA的I2C更改LMK61E2部件的频率。 我首先更改分频器和VCO频率(寄存器0x17和0x1A)。 然后,我似乎必须运行VCO重新校准。

从数据表中,它显示这是通过 寄存器0x48的位1 (SWR2PLL)完成的。 这似乎是可行的,但我想确保这是正确的顺序。 我没有找到任何设置寄存器的示例,并想验证这是正确的方法。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在更改VCO频率后(即 更改反馈除法器整数和/或分数值后)设置SWR2PLL位。 这可确保最佳VCO校准和相位噪声性能。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,如果只更改输出分压器,但不更改VCO频率,则无需设置SWR2PLL位(以运行校准周期)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行验证。 这就是我们如何实施它的。

    我认为,如果仅在更换输出分禾器后运行此重新校准,则不会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您的假设是正确的。

    此致,
    艾伦